This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:针对具有出色输入匹配/精度的音频 ADC 系列的建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332255/taa5212-recommendations-for-audio-adc-families-with-excellent-input-matching-accuracy

器件型号:TAA5212
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3120

您好!

我正在考虑使用音频 DSP 来处理两个100Hz-10kHz 范围内的传感器信号。 信号将同时采样差分信号、每个信号都来自精密差分放大器输入级。   挑战在于、我所查看的大多数音频 ADC 都没有很好的输入增益精度/匹配/偏移规格。  

我正在寻找有关哪些 TI 音频 ADC 系列 具有出色的输入匹配和精度规格的一般建议。 或者关于在音频 ADC 应用中使用传统精密 ADC 的建议。

TAA5212看起来很有趣。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还请您查看 TLV320ADC3120。 此设计具有精细的增益控制、通过 I2C 总线、我们可以精确调整各个通道的增益、从而实现完美的通道匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这个建议 Sanjay、看起来很棒! 是否有具有增益校准或增益匹配的类似器件可用? 我们将测试几个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    同一系列包含3个型号:

    TLV320ADC3120/5120/6120。 5120/6120具有更高的 SNR 性能。

    如果 需要具有4个输入通道的部件,我建议使用 TLV3203140/5140/6140。

    此致

    桑贾伊