This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:需要8通道接口?

Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311044/tas2780-required-8-channel-interface

器件型号:TAS2780

此器件的 I2S/TDM 接口是否需要全部8个通道、还是只能发送1个通道的数据?

我看到该演示在 FSYNC 脉冲之间发送8个通道的数据。 我们尝试仅为1个通道发送数据、因为我们不需要多个通道、但到目前为止它似乎不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该器件最多可支持8个通道、但可使用的 TDM 时隙更少。 我认为使用的最低数量将是标准 I2S、它只有 L 和 R 通道。

    您能详细介绍一下自己在做什么、哪些不能工作吗?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我假设是这种情况、但不确定、因为它当前不起作用、并且数据表中没有显示"截至"的内容。  

    我很高兴你指出了 I2S 最低标准包括一个 L/R 通道。 我们当前仅为一个通道发送数据、因此这可能不符合合规性。  

    这是我们当前发送的内容(32位帧中的16位字)。

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    乍一看、TDM 信号似乎是可以的。 您的 I2C 地址是什么?

    默认情况下、器件将选择等于其 I2C 地址偏移量的数据时隙。 这意味着0x70将采用时隙0、0x72将采用时隙1、0x74将采用时隙2等。  

    在您的情况下、如果寄存器0x0A 中未触摸的位置的设置、则正确的 I2C 地址为0x70

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、我们现在将保持不变。 是否有机会提供示例 PCM 音频文件? 这是我们第一次使用数字音频、因此我们不确定我们发送的内容是否确实可以提供良好的音质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    下面是我们用于测试的未压缩音频文件示例。 我们将通过 Windows 音频播放器播放一个.wav 文件、该播放器将通过 USB 将数据发送到我们的 EVM、然后将其转换为 I2S。 或者、我们将直接使用"Audio Precision "测试设备中的 I2S 主设备。   

    e2e.ti.com/.../Voice_5F00_48kHz_5F00_24bit.wav

    您能否与我共享所有 Book 0页面0寄存器的转储? 因此、当系统启用后、您会听到静态的声音、请读取所有寄存器并与我共享。 我将检查一些与 I2S 相关的寄存器、然后查看设置是否正确

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 EVM 的设置是通过外部电源完成的、因此 J23 v& J24跳线设置为 EXT 以及 短接 J7。  我想不能在电路板 仍然通电时更改该状态、然后就能够轻松地从 PurePath 控制台3读取寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    您无需安装跳线 J7即可使用外部源。 J23/24可以"动态"移除、这些只是在两个不同缓冲器上切换启用引脚。 我认为可以更改跳线、然后从 PPC3读取数据。

    具体而言、我要检查的是"TDM_CFG"寄存器。  以"RX_"开头的寄存器字段将是与 I2S 接收器相关的设置。 我要检查并确保与 FS、时隙长度、时钟边沿和数据时隙相关的设置与您分享的 I2S 屏幕截图一致

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这似乎起作用了!  我只是在 PCB 上电时更改跳线感觉不安全。  无论如何、下面是从 Register Map 小程序的导出:

    器件 第页 寄存器地址 寄存器名称 寄存器值
    通道1 Book0_Page0 0x00 第页 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x01 软件复位 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x02 器件运行模式 0x13
    通道1 Book0_Page0 0x03 通道设置 0x88
    通道1 Book0_Page0 0x04 直流阻断器寄存器0 0x60
    通道1 Book0_Page0 0x05 直流阻断器寄存器1 0x41
    通道1 Book0_Page0 0x06 其他配置1 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x07 其他配置2 0x20
    通道1 Book0_Page0 0x08 TDM 配置0 0x38
    通道1 Book0_Page0 0x09 TDM 配置1 0x02
    通道1 Book0_Page0 0x0A TDM 配置2 0x12
    通道1 Book0_Page0 0x0B 限制器最大衰减 0x80
    通道1 Book0_Page0 0x0C TDM 配置寄存器3 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x0D TDM 配置寄存器4 0x32
    通道1 Book0_Page0 0x0E TDM 配置寄存器5 0x44
    通道1 Book0_Page0 0x0F TDM 配置寄存器6 0x40
    通道1 Book0_Page0 0x10 TDM 配置寄存器7 0x04
    通道1 Book0_Page0 0x11 TDM 配置寄存器8 0x05
    通道1 Book0_Page0 0x12 TDM 配置寄存器9 0x06
    通道1 Book0_Page0 0x13 TDM 配置寄存器10 0x08
    通道1 Book0_Page0 0x14 TDM 配置寄存器11 0x0A
    通道1 Book0_Page0 0x15 ICC 配置2 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x16 TDM 配置寄存器12 0x12
    通道1 Book0_Page0 0x17 ICLA 配置0 0x0C
    通道1 Book0_Page0 0x18 ICLA 配置1 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x19 诊断配置0 0x0D
    通道1 Book0_Page0 0x1A 数字音量控制 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x1b 限制器配置0 0x62
    通道1 Book0_Page0 0x1C 限制器配置1 0x32
    通道1 Book0_Page0 0x1D BOP 配置0 0x40
    通道1 Book0_Page0 0x1E BOP 配置1 0x32
    通道1 Book0_Page0 0x1F BOP 配置2 0x02
    通道1 Book0_Page0 0x20 BOP 配置3 0x06
    通道1 Book0_Page0 0x21 BOP 配置4 0x2C
    通道1 Book0_Page0 0x22 BOP 配置5 0x4c
    通道1 Book0_Page0 0x23 BOP 配置6 0x20
    通道1 Book0_Page0 0x24 BOP 配置7 0x02
    通道1 Book0_Page0 0x25 BOP 配置8 0x06
    通道1 Book0_Page0 0x26 BOP 配置9 0x32
    通道1 Book0_Page0 0x27 BOP 配置10 0x46
    通道1 Book0_Page0 0x28 BOP 配置11 0x20
    通道1 Book0_Page0 0x29 BOP 配置12 0x02
    通道1 Book0_Page0 0x2A BOP 配置13 0x06
    通道1 Book0_Page0 0x2B BOP 配置14 0x38
    通道1 Book0_Page0 0x2C BOP 配置15 0x40
    通道1 Book0_Page0 0x2D BOP 配置17 0x20
    通道1 Book0_Page0 0x2E BOP 配置18 0x02
    通道1 Book0_Page0 0x2F BOP 配置19 0x06
    通道1 Book0_Page0 0x30 BOP 配置20 0x3E
    通道1 Book0_Page0 0x31 BOP 配置21 0x37
    通道1 Book0_Page0 0x32 BOP 配置22 0x20
    通道1 Book0_Page0 0x33 BOP 配置23 0xd8
    通道1 Book0_Page0 0x34 BOP 配置24 0xa6
    通道1 Book0_Page0 0x35 NoiseGate 配置0 0xbd
    通道1 Book0_Page0 0x36 NoiseGate 配置1 0xad
    通道1 Book0_Page0 0x37 LVS 配置0 0xa8
    通道1 Book0_Page0 0x38 数字输入引脚下拉 0x03
    通道1 Book0_Page0 0x39 IO 驱动程序配置1 0xFF
    通道1 Book0_Page0 0x3A IO 驱动程序配置2 0xFF
    通道1 Book0_Page0 0x3B 中断掩码0 0xFC
    通道1 Book0_Page0 0x3C 中断掩码1 0xbf
    通道1 Book0_Page0 0x3D 中断掩码4 0xdf
    通道1 Book0_Page0 0x40 中断掩码2 0xf6
    通道1 Book0_Page0 0x41 中断掩码3 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x42 实时中断读回0 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x43 实时中断读回1 0x02
    通道1 Book0_Page0 0x44 实时中断读回4 0x11
    通道1 Book0_Page0 0x47 实时中断读回2 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x48 实时中断读回3 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x49 锁存中断读回0 0x04
    通道1 Book0_Page0 0x4A 锁存中断读回1 0x22
    通道1 Book0_Page0 0x4B 锁存中断读回5 0x19
    通道1 Book0_Page0 0x4F 锁存中断读回2 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x50 锁存中断读回3 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x51 锁存中断读回4 0x06
    通道1 Book0_Page0 0x52 SAR VBAT1S0 0x28
    通道1 Book0_Page0 0x53 SAR VBAT1S1 0xe1
    通道1 Book0_Page0 0x54 SAR PVDD0 0x2F
    通道1 Book0_Page0 0x55 SAR PVDD1 0xe3
    通道1 Book0_Page0 0x56 SAR ADC 转换2 0x73
    通道1 Book0_Page0 0x5C 中断和时钟配置 0x19
    通道1 Book0_Page0 0x5D 其他配置3 0x81
    通道1 Book0_Page0 0x60 时钟配置 0x09
    通道1 Book0_Page0 0x63 斜坡帧选择 0x48
    通道1 Book0_Page0 0x65 其他配置4 0x08
    通道1 Book0_Page0 0x67 音调发生器配置 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x68 时钟配置 0x14
    通道1 Book0_Page0 0x6A LV 启用配置 0x12
    通道1 Book0_Page0 0x6B 噪声门配置2 0x43
    通道1 Book0_Page0 0x6C 噪声门配置3 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x6D 噪声门配置4 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x6E 噪声门配置5 0x1a
    通道1 Book0_Page0 0x6F 噪声门配置6 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x70 噪声门配置7 0x96
    通道1 Book0_Page0 0x71 PVDD_UVLO 0x03
    通道1 Book0_Page0 0x73 DMD 0x00
    通道1 Book0_Page0 0x7D 版本标识 0x10
    通道1 Book0_Page0 0x7E I2C 校验和 0x19
    通道1 Book0_Page0 0x7f 书籍 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x19 LSR 寄存器 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x36 INT_LDO 寄存器 0x08
    通道1 Book0_Page1 0x3D SDOUT HiZ 1 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x3E SDOUT HiZ 2 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x3F SDOUT HiZ 3 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x40 SDOUT HiZ 4 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x41 SDOUT HiZ 5 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x42 SDOUT HiZ 6 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x43 SDOUT HiZ 7 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x44 SDOUT HiZ 8 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x45 SDOUT HiZ 9 0x00
    通道1 Book0_Page1 0x4c 边缘控制 0x00

    感谢您提供的宝贵意见!  看到这与我的代码匹配也很好、因为它进行了很好的验证、它接受了我发送的内容。

    托尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们有一个44.1/16位的立体声 wav 文件要 播放。   然后我们去 BAC 到原始的音频和放大它(没有剪辑),然后它 停止播放,一旦它有任何音量。  在寻找原因时、我多次遍历了示例代码"DMIN"中设置的某个内容、但我找不到任何书面的理解来说明它是什么、这些示例为什么同时使用地址0x06和0x3E、 以及文档中设置的所有幻数的意义和作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、我检查了寄存器、发现了一些中断和一些看起来不正确的设置

    INT_LTCH0 - TDM 时钟错误
    INT_LTCH4 - TDM 时钟错误类型=无效的 SBCLK 比率或采样率、TDM 时钟错误类型=采样率动态变化

    通道1 Book0_Page0 0x08 TDM 配置0 0x38 ->设置为0x28已启用时钟自动检测、通常情况下、帧将在帧时钟的下降沿开始、但根据 主机设置、可能可以。
    通道1 Book0_Page0 0x09 TDM 配置1 0x02 ->左对齐1bcclk 偏移
    通道1 Book0_Page0 0x0A TDM 配置2 0x12 ->设置为0x10、设置16位时隙和字、以匹配总线设置
    通道1 Book0_Page0 0x0C TDM 配置 Reg3 0x00 ->设置为0x10、此处的设置发生冲突

    请尝试一下。 这些设置假设您具有32个 BCLK/帧并且每个帧都有16位的立体声数据。 如果您的说法不正确、请告诉我

    关于 DMIN、这是我们测试页上的一个设置、与 D 类所用的线性 LSR 调制相关。 我认为该设置与输出上的抖动有关。 您可以看到我们的专利 https://www.freepatentsonline.com/20200358431.pdf 中引用的值、

    否则我无法分享更多关于测试页的信息

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!  我认为这有帮助,但我也跳过另一个问题,我有那是破坏声音数据。  我参考了这个网站、 WAV -波形音频文件格式、用于确定数据的开始位置。  在这个站点中我不清楚的是 WAV 文件  此外、  具有包含上下文数据的页脚、并且在抓取二进制数据(也需要转换为大端字节序)之前、我没有修整文件末尾的数据。  所以通过这些设置和微调 WAV 文件数据的"页脚"以及"页眉",它运行得非常好!   

    此致、

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    听起来它现在在工作、如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    我以为我在家是自由的,直到我尝试了我的第二个测试声音文件,它无法播放整个事情。  声音文件稍大,所以我尝试了3次不同的时间,使用不同的量缩短文件尾端,以及两个轻微放大和不放大,并在所有情况下,将声音文件转换为二进制文件, 播放时、听起来好像不再播放声音数据、其大约是流的后半部分。  

    由于我目前有足够的内存来保存两种声音在内存中、我先尝试播放问题声音、然后尝试播放我的旧测试声音、以防问题声音关闭放大器、但它不能、第二种旧的声音播放正常。

    这就是说、由于我在不得不调整 wav 文件的结尾之前还没有意识到、我仍在想知道从 mp3到 WAV 到大端字节序数据的转换过程是否正确。  我加入了测试声音,这些声音从 Audacity 项目文件级开始,然后经过转换过程的所有阶段。  我还有一个单词文档(带有两个嵌入的视频)、详细介绍了我如何转换、称为" 蛮力创建声音 Data.docx "。  我还有两个非常短的视频捕获第一个我通过 PPC3控制播放第二个声音文件,然后我播放第二个声音文件,然后第一个声音文件之间有100ms 中断,这样你就可以听到它是多么失真和短路通过 我的外部控制。

    最后、我添加了 PPC3从我的设置中捕获的寄存器数据、然后是从 PPC3设置中捕获的寄存器数据。  这两项似乎都表明了

    Book0_Page0

    0x51

    锁存中断读回4

    0x06


    链接。  有趣的是、关于 INT_LTC4位1、我想知道复位是否确实为1、或者说明中的复位是否可能向后、因为如果我正确读取它、默认复位是错误状态。

     

    e2e.ti.com/.../test-data-and-process.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    该问题确实看起来像是数据表错误、我会向数据表所有者核实。 对于您的调试、我认为可以放心地假设两者都没有检测到0=、  

    听起来您的问题可能比 I2S 信号或 TAS2780设置的问题更像是系统级问题。

    当您正在播放第二个不工作的声音时、如果音频停止 I2S 总线上发生的情况、会怎么样? 您看到时钟还是数据停止了?

    此外、当您不播放音频时、您的主机是否会停止 I2S 时钟? (FSYNC/SBCLK)这可能是导致中断的原因

    此致、
    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    "当您正在播放第二个不工作的声音时、当音频停止 I2S 总线上发生的事情时? 你看到时钟还是数据停止了?"   数据和时钟似乎在继续运行。  在播放这两种声音的结束时、您可以从捕获中看到、我向地址0x02发送了静音(0x99)、然后将地址0x1A 处的数字音量设置为0xC9、该地址应为静音。  与此同时、时钟不会停止。

      

    此完整捕获也作为逻辑2捕获上传到此处。  缩小后可以看到 I2C 设置、很快就会先播放 I2S 故障声音、然后播放 OK 声音、再播放 I2C 静音命令。  如果您没有 逻辑2 来自 萨莱阿 ,它可以从 https://www.saleae.com/downloads/下载 ,以根据需要查看所有信号(放大/缩小)。
    e2e.ti.com/.../I2C-and-I2S-Bad-then-decent-sound.zip

    此外,您是否有机会看到转换过程,从先前上传的文档中的原始声音文件中提取音频数据" 蛮力创建声音 Data.docx "这条路与你所知道的是什么吗?

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    谢谢、我将回顾一下、您是否还可以提供器件初始化脚本(I2C 脚本)?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我从外部器件进行配置时、我花了一点时间尝试对其进行格式化并提供清晰的说明。  zip 文件中包含用于更改默认状态的实际寄存器和数据。  从很高的层面来看、该过程是:

    1) I2C 发送第一个配置数据块、称为"I2C_POWER_ALT_1a"

    2)暂停10ms、然后  I2C 发送 名为"I2C_POWER_ALT_1b"的第二个配置数据块

    3) 3)暂停2ms 并发送2个声音数据流、两者之间暂停100ms

    4) 4)发送静音寄存器设置

    此时、我将 J24跳线移至'USB'、连接了 PPC3并拉动寄存器映射以确认发送的内容(此 zip 文件中还包含此内容) 尽管两个数字音量和 AMP 电平寄存器确实反映了播放声音后发送的"静音"、但这似乎匹配。

    e2e.ti.com/.../Configuration-data.zip

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    检查 Salae 捕获没有什么突出的错误。

    但是、在查看初始化时、我看到一些可能有问题的地方。

    -设备上电命令"活动而不静音"应该是最后发送的命令。 配置器件、然后加电。

    -您将时隙和字长都设置为16 ,但您有32个 BCLK/帧。 正确设置应该是时隙长度为32、字长为16

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!  我将电源移动到配置中的一切之后,即使在发送之前有很小的延迟,它听起来不错,但不是这样的问题声音数据。  另外、时隙长度问题是我的文档的问题、因为我的注释不正确、但实际代码正确。  

    我很欣赏这篇代码评论,因为它似乎增强了我日益增长的怀疑,即我在1月22日在论坛的这个线程中以 zip 文件的形式发送回了原始声音数据,该文件名为" 蛮力创建声音 Data.docx "。   假定过程不是完全正确、我正在寻找一种方法、将 MP3 (甚至 OGG)文件转换为所需的原始 PCM 数据、然后发送到您的 AMP 芯片、以确认缺少过程。  到目前为止、我所指出的是试用 缺少全面翻译支持的专有演示库、所以我正在寻找其他地方。  我怀疑、如果我能够始终如一地发送正确转换的原始 PCM 数据、我 实际上会完全清楚!!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    我无法评论您的音频文件创建、这有点超出了我们在此所做的工作的范围。 然而、它似乎是合理的、生成音频文件、删除流软件使用的头信息、然后将数据加载到您的代码中。  

    在创建数据后、您是否有办法绘制数据并查看波形? 它可能有助于判断是否存在明显问题。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    PCM 的数据现在流动正常、现在明显的是、XMOS 芯片起作用时、容积远比不上我所获得的容积。  以下是我为使音量最大化所做的三件事:

    1. 原始声音文件在导出到 WAV 之前被放大到最大放大,而不会以洪亮格式剪辑。
    2. 将页面0x00地址0x03设置为值0x28 (0010 1000 b)、以将 AMP_LEVEL 设置为0x14
    3. 将 页面0x00地址0x1A 设置为值0x00以将 DVC_LVL 设置为: 00h = 0dB

    在示波器上捕获的声音数据与我要发送的 PCM 数据不匹配。  我们甚至认为这可能是位移问题、因此我们尝试使用页0x00地址0x09 来处理 RX_OFFSET、它听上去不错但很安静、为1、为0很讨厌、为2时声音更大、但开始声音失真、 更大的失真、并且在3处稍微增大一点。

    您知道我在配置中遗漏了什么吗?我听到的 XMOS 芯片通过 USB 从 PC 发出声音时、设置要大声得多?   

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在一段时间内作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢你亚瑟任何额外的提示或方向,你可能有最大化的音量。

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    确定、我也会要求您检查 RX 偏移、因为每个位偏移都会导致6dB 的音量变化。  我再次从之前的角度检查了您的寄存器配置、设置与最近的范围截图一致。

    您可以认为、在调整 RX 偏移时、您会将 MSB 移到更靠近帧起始的位置、并在某个偏移处最终将 MSB 完全丢弃。 发生这种情况时、扬声器应该会出现明显的失真。

    此外、在放大器的输出端、21dBV 增益将是15.84Vpeak 或~11.22Vrms。 如果您的电源电压(PVDD)低于15.84V、则输出端会有一些削波。

    我不确定有多少测试设备、但使用正弦波可以更容易地调试这是否是失调电压问题。  

    1) 1)生成0dBFS 1kHz 等值  

    2) 2)断开扬声器、因为0dBFS 正弦音几乎肯定会损坏扬声器

    3)确保 PVDD >16V

    4) 4)播放0dBFS 1kHz 并测量输出端的 Vrms。 如果刻度正确、则应测量~11.22Vrms。  

    您还可以在此测试用例中调整 RX_OFFSET、并查看 MSB 是否下降或是否发生其他类型的削波。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    关于"如果您的电源电压(PVDD)低于15.84V、则输出会有一些削波"、Kevin 和我对我们的电路板设计感到好奇。 就像现在一样、 我们的电源为12VDC。  您认为 我们需要进行哪些调整以确保与12VDC 电源兼容吗?

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    很抱歉这么晚才回复。  

    默认通道增益将为21dBV = 15.84Vpeak。 即、满量程数字输入将尝试在输出端驱动15.84V

    对于12VDC 电源、您可以降低通道增益以匹配此电源、类似18.5dBV 的值将为11.85Vpeak

    此致、
    亚瑟