This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825 + TAS5720可支持2.2通道?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1334851/tas5825m-tas5825-tas5720-can-support-2-2ch

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5805M、TAS5822M

您好、专家:

如标题所示、客户希望使用 TAS5825 + TAS5720 设计来实现2.2ch 功能。

从功能角度而言、应该没问题吧?

客户是否需要意识到任何点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    不可以。您无法在2.2版中使用器件、因为 TAS5720是单通道器件。 根据您的输出功率需求、我建议查看 TAS5805M 或 TAS5822M。  

    此致、
    路易斯