This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:宽带运行

Guru**** 2584155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1334788/tac5212-wideband-operation

器件型号:TAC5212

大家好、

宽带模式运行需要216kHz 或更高的采样频率? 我对以下句子表示关切。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    仅当采样/输入数据频率可以支持带宽时、才需要使用宽带模式。 否则您引入噪声没有任何好处。 因此、需要>200kHz 的采样率才能支持整个100kHz 宽带范围。

    如果 这能为您清除困惑、请告诉我。


    此致、
    J·麦克弗森