This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:无法获取 TLV320AIC3204编解码器来显示任何生命体征

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1334492/tlv320aic3204-can-not-get-the-tlv320aic3204-codec-to-show-any-signs-of-life

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、我最近制造了第一块更为复杂的 PCB、它是一款使用 TLV320AIC3204芯片的音频卡。

自行汇编后、我无法使其甚至确认 I2C 地址调用。 我尝试过不同的主器件(stm32f4、Arduino)、但没有成功。 此外、不是在每个电路板上、而是在我焊接的相当几个板上、在测量1.8V 线路上的电压之后、它的测量值为~2.6V、即使在未焊接线性稳压器的情况下、它仍然测量值相同的~2.6V。

由于我对此非常陌生、我只是不知道现在该检查什么、我认为原理图中有一些问题、因此希望您在任何方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应检查:

    • 按照设计、所有电源都正确无误。
    • 上电后、RESET 引脚处于高电平。
    • 在进行任何写入/读取之前、I2C 线路被上拉至 IOVDD。  
    • 使用逻辑分析仪检查 I2C 事务、并确保数据正确、还进行写入和读取。
    • 对于音频、请确保存在正确的时钟并且频率正确。

    如果上述所有功能都正常、则您应该在配置正确时拥有一个正常工作的音频系统。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我检查了您提到的要点、但仍然无法使编解码器通过 I2C 显示任何生命迹象。
    那么、我的问题是。 此编解码器(TLV320AIC3204)响应 I2C 调用所需的最低连接是多少?

    例如、如果我要提供 IOVDD 和 IOVSS、让~RESET - HIGH、SPI_SELECT - LOW (以及连接 SDA、SCL 线路)不应该让芯片响应 I2C 调用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、请检查 I2C 事务、以便了解芯片是否响应 I2C 写入/读取。