This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 用于高频扬声器、TAS5720M 用于低音扬声器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1334153/tas5825m-tas5825m-for-tweeter-and-tas5720m-for-woofer

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5720MTAS5805

您好、专家:

我的客户已进行设计、想使用  TAS5825M 驱动 高频扬声器、而使用 TAS5720M 驱动 低频扬声器。

 低音扬声器需要5W*2, 高音扬声器 需要3W *2。

我想知道、规范是否可以满足这一要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,博

    是的、这2安培可以满足客户的要求。

    tas5720M 是一个单声道放大器,驱动2个低音炮需要2个 tas5720。  

    此外、功率也不是很大。

    它似乎使用 tas5805驱动所有低音扬声器和高音扬声器应该更好.

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    谢谢!