您好!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
尊敬的 Wenzel:
我提到的跳线在主板上、而不是 EVM 子卡上。 在您分享的同一个文档中、我指的是表1。 我还认为您的 IOVDD 选择可能会冲突。 我看到板上有1.8V 设置、可以看到开关的顶部、我认为它设置为3.3V。
老实说,我无法在我的系统上找到 NiViUsbK.sys ,但我没有问题。 能否向我展示一下即使未连接 EVM、您的 GUI 看起来也是什么样的?
谢谢!
J·麦克弗森
尊敬的 Wenzel:
GUI 的用户指南与 EVM 相同: https://www.ti.com/lit/ug/slau209a/slau209a.pdf?ts = 1710257874204&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTLV320AIC3106EVM-K
图片较旧、但建议是相同的。 GUI 具有预设(如您的图片所示)、这是验证功能的最快、最简单的方法。 设置预设后、您可以使用 Audacity 或 Goldwave (两者均免费)等软件来录制 PC 中的音频并将其回放至编解码器。
主板仅与断开的 EVM 连接这一事实很奇怪、我担心会损坏。 另外、EVM 和 GUI 版本也要比当前支持的版本旧得多。 我已向您发送连接请求、因此我们可以讨论如何私下向您获取替换产品。
谢谢。
J·麦克弗森