This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:内部时钟

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335549/tlv320dac3100-internal-clocking

器件型号:TLV320DAC3100

大家好、

我想询问以下问题:

1. MCLK 可以为24MHz 供电。 BCLK 可以是32xF。 哪一个 更适合用于生成内部 CODEC_CLKIN?

2.我们使用它作为单声道扬声器输出来播放蜂鸣音。 那么、有没有关于最低电流消耗的建议呢?

3. 蜂鸣发生器使用此功能在不同频率下产生蜂鸣声是否有问题? 有什么收获吗? 电流消耗应该是最低的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    1. 任一时钟都可以。 如果只有其中一个是 FS 的倍数、则会更可取。
    2. 如果您可以使用同样是 FS 倍数的高频时钟、则可能不需要使用 PLL、这样可以节省一些功耗。
    3. 即使只使用蜂鸣发生器、也要确保您有正在运行的时钟。 该功能至少需要运行 BCLK。 您可以使用 EVM 和 GUI 来测试蜂鸣生成函数、它还可以用于获取所需的 I2C 命令。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师