This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:耳机输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1334691/tlv320dac3100-headphone-output

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

 我的客户询问 TLV320DAC3100上的耳机输出。

(客户情况)

・HPVDD3.3V

・模拟衰减0dB

・耳机/线性输出驱动器0dB

(问题)

根据数据表、在满量程输出电压(0dB)下、耳机输出为0.707Vrms。

当耳机/线路输出驱动器被设定为+3dB 时、耳机输出是否为1VRMS?

(头部裕度是多少?)

他们认为它可以在没有削波的情况下输出大约1Vrms (2.83Vpp)、因为 HPVDD 为3.3V。

他们的理解是正确的吗?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    在~-1.25V 时、输出的负摆幅有削波。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师