This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:最低工作温度

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335264/pcm2912a-minimum-operating-temperature

器件型号:PCM2912A

您好、TI 音频支持团队!!!

我想在工业应用中使用 PCM2912A。 数据表指定了-25°C 时的建议最低工作温度、以及-40°C 时的偏置条件下的绝对最大工作温度。  

我的问题是:

  1. PCM2912A 是否在-40°C 时工作至完全指定的性能,还是在-20°C 时最低完全工作温度下工作?
  2. TI 是否提供额定温度为-40C 至+85C 的 USB 编解码器(工业/汽车/军事)
  3. TI 是否提供具有 I2S 接口的 USB 集线器? Microchip 是否具备这些、我想知道 TI 是否提供类似的产品。

任何帮助都受到极大的赞赏。 提前感谢

基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    1)-40C 是损坏的限值。 -25C 是保证性能的最低要求。 我们不会在两个范围之间测试性能、因此不能保证它可以按指定的方式工作。 如果这是您的设计的一项要求、您可以安全地对其进行测试、但我们无法保证结果。

    2) 2)遗憾的是、我们的 USB 编解码器选择具有与 PCM2912A 相同的最低温度。

    3) 3)我不认为我们有任何支持 I2S 的 USB 集线器。 这不是我以前听说过的应用。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。