This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:VDD / VIO 电容器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335449/dit4096-vdd-vio-capacitors

器件型号:DIT4096

大家好!

我有一个关于 DIT4096的问题。

在数据表的典型应用中、为 VDD / VIO 安装了0.1µF 至1µF。
客户电路板的 VDD 上有0.01uF 和10uF 电容器、VIO 上有0.01uF 和10uF 电容器。
会有任何问题吗?
DIT4096在客户电路板上已损坏。 我正在查看电路图以确认原因。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 石渡;

    我认为"组"电容器(大电容器) 和"旁路"电容器(小电容器)的大小   不会导致电路板无法正常工作。 它们具有的大小应该没有问题。 以下是两个链接供您参考。

    一般情况下 、此链 路中使用旁路电容器、另一个链路是  Altium、介绍如何调整电容器的大小  

    https://www.ti.com/lit/an/scba007a/scba007a.pdf

    https://resources.altium.com/p/what-size-decoupling-capacitor-should-i-use-my-digital-ics

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。
    如果我将每个 MODE 设置引脚的高电平和低电平固定、是否可以将低电平直接连接到 GND 并通过10kΩ 上拉至高电平?
    模式设置引脚为 FMT/FMT1/MODE/MDAT/单声道等、、、。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    是的、您所描述的是没问题的。

    此致、

    J·麦克弗森