This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:关于 PVDD 感应/折返/AGL

Guru**** 2508835 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335993/tas5827-about-the-pvdd-sensing-foldback-agl

器件型号:TAS5827
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

大家好、

您能帮助我了解 PVDD 感应特性吗?

以下问题、请帮我解答吗?

1. PVDD AGL 的工作原理是什么?:它是否感应到 PVDD 电压是否递减? 或是在输出削波时感应该输出?  

2.高级选项卡中的[电压和温度标度]有什么含义?如何进行调节?

3.与下面的[voltage scale]选项卡有什么不同 ,如何进行调节?

谢谢!

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay

     

     

     

    。 您能否首先查看 TAS5825M 中的高级特性文档? 它具有相同的功能、应该能够回答您的一些问题。 www.ti.com/.../slaa846.pdf = 1710320653362&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5825M%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dpartmatches
    高级选项卡中[电压和温度标度]的含义是什么?
    这是添加到电压/温度标度的附加值。
    下面的[voltage scale]选项卡有什么区别,如何调整它?
    它基于 PVDD 电压、并检查可以提供多大的输出电压。