主题中讨论的其他器件: TAS5827、 TAS5805MEVM
尊敬的 CIRs 和 Madams:
我们正在验证 TAS5825的 I2C 通信。
数据表的第42页描述了"9.5.3.1启动程序"、但我想确认两点。

1. 在*PDN 被置为高电平5ms 后 I2C 通信变为有效是否正确?
2. 认为 I2C 和 I2S 相互独立是正确的吗?
我知道"9.5.3.1启动过程"仅仅是 I2S 操作启动序列、而且 I2C 命令可以在* PDN 变为高电平后的5ms 传达、如下图中以红色显示。 这种认可是否正确?

/* TAS5825M 数据表 URL */
此致、
毫米