This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:低频输入信号处产生不必要的噪声

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328267/tas5825m-unwanted-noise-at-low-frequency-input-signals

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVM

尊敬的 TI 团队

我们将在 BTL 和 PBTL 模式的新产品中集成放大器 IC TAS5825M。

当我们播放集低频信号和调制振幅的声音时、我们遇到了一个特殊的现象。 它在一般音量达到一定水平时发生。

起初、我们想知道这是不是由我们自己的电子产品引起的、但我们设法在 EVM TAS5825MEVM + PurePath-CMBEVM 上在通用配置(来自 PC 的 USB 输入、24V 直流电源、4欧姆负载、与我们的电子系统相同)中重现了相同的现象。 附加了 EVM 配置文件、文件名"tas5825 config.ppc3"。

在音量处于淡入和淡出阶段时、在一定的一般水平上、在放大的原始信号顶部可能会听到微弱的噪音。 这种噪声不容易描述、它就像一个开裂噪声、就像添加或缺失了一些定量位。 因此、它会产生一些不必要的高频噪声、这是我们的高端应用不能接受的。

我们已经生成了一个专门的声音文件来分析这个问题。 请找到它附加的"20Hz FS_Fade in_1 Sec_Fade out_1sec.wav"。

还附加了 TI 团队调查的副本、TAS5825M 的输出录音、文件名"REC_20Hz FS_Fade in_1sec_Fade out_1sec.wav"。
为了方便理解这个问题、我们对这个文件做了一个50Hz 高通滤波、附加为"REC_20Hz FS_Fade in_1sec_Fade out_1sec_hp filter 50Hz 48db.wav"。 用户可以清楚地听到、在淡入和淡出阶段有不必要的噪声、但在恒定音量阶段不会如此。 大家会注意到、这种影响不是随机的、它始终以相同的模式跟随输入声音波。

如果您能帮助我们了解此问题的根本原因,我们将不胜感激。

非常感谢您的支持。

此致、

St éphane.e2e.ti.com/.../20HZ-FS_5F00_Fade-in_5F00_1Sec_5F00_Fade-Out_5F00_1Sec.wave2e.ti.com/.../REC_5F00_20HZ-FS_5F00_Fade-In_5F00_1sec_5F00_Fade-out_5F00_1Sec.wave2e.ti.com/.../REC_5F00_20HZ-FS_5F00_Fade-In_5F00_1sec_5F00_Fade-out_5F00_1Sec_5F00_HP-filter-50Hz-48db.wave2e.ti.com/.../tas5825-config.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, St é phane

     关于 PPC3文件、我进行了检查、它似乎是通用(2.0)处理流程的默认设置。 我们是否更改了启用的 PVDD AGL/OTFB 或其他任何内容?  

     此处理流程似乎专门针对192KHz 采样速率、我想问一下我们是否需要使用这样的高频率? 而我们用于测试的音频源、采样率也是192KHz? 该频率不常用、我们可以考虑使用48kHz 或96KHz 等处理流程吗?

     您提到了测试的 BTL 和 PBTL。 PBTL 似乎没有这个192KHz 的处理流程、我们为 PBTL 使用了什么? PBTL 也有这个噪声问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    非常感谢您的答复。

    我不知道该怎么办才好。"
    以下是我们的答案。

    "关于 PPC3文件、我经过检查后发现它似乎是通用(2.0)处理流程的默认设置。 我们是否更改了启用的 PVDD AGL/OTFB 或其他任何内容?  "

    PVDD AGL/OTFB 被禁用。
    但我们注意到、启用它不会影响不需要的噪声。
    我们使用辅助控制模式获得尽可能少的 TAS5825处理(低延迟)。

    我们曾在 EVM 上尝试过不同的模式(工艺流程)和配置、但仍然得到相同的噪声。

    "这一处理流程似乎专门针对192KHz 采样速率、我想问一下我们是否需要使用这样的高频率? 而我们用于测试的音频源、采样率也是192KHz? 这种频率不常用、我们可以考虑使用48kHz 或96KHz 等处理流程吗?"

    我们正在开发一种高分辨率音频系统、因此需要192kHz 频率。

    我们尝试了48kHz、但在音量变化期间(淡入、淡出)仍能听到相同的噪声。

    "您提到了经过测试的 BTL 和 PBTL。 PBTL 似乎没有这个192KHz 的处理流程、我们为 PBTL 使用了什么? PBTL 也有这个噪声问题?"

    如果弄错了、请更正我们、但后台处理模式看起来允许在 PPC 的 PBTL 模式下实现192kHz。

     

    您是否已成功地复制了您身边的问题? 如果是、您能指导我们如何解决该问题吗?

    非常感谢您的支持。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, St é phane

     对于此设备似乎没有太多类似的抱怨、我仍在努力寻找可能性。 噪音问题也可能与扬声器有关、并非所有类型的扬声器都能清晰听到。

     调节音量时、我们是调节输入音频源、还是调节设备的音量设置? 如果我们要调整器件、可以尝试使用 Volume Alpha 设置。 设置较长的 Alpha Time 应该可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    非常感谢您的支持。

    只是对您的回复做一个评论:我们在测试过程中不使用或更改源或者 TAS5825或者 PPC 的音量。 淡入 和淡出是声音文件的一部分。


    我们发现,当我们播放音量调制的低频音乐时(如我的意思是晃动),可以清楚地听到这种开裂的噪音。 它与扬声器类型无关。 它仅在低频摆动期间发生、仅在淡入和淡出期间发生。 当音量是恒定的时、没有噪声或失真。
    这就是为什么我们生成了这个测试文件,可以复制我们听到的一些音乐曲目。

    我们提供给您的录制文件(请参阅第一篇文章)已使用高质量声卡直接从 TAS5825 EVM 的输出中录制下来。 因此、这些录制内容与扬声器无关。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, St é phane

      谢谢这些信息、我现在明白了。 我意识到、这很有可能与1个内部块有关。 您可以试试下面的 I2C 脚本吗? 可以将这些脚本放置在初始化结束时(以下脚本使用0x98作为器件地址、并根据您的电路板进行更改)。 如果它有所帮助、我会做更多的解释。 谢谢你。

    W 98 00 00 00

    宽98 7f 00

    W 98 3a F9

    宽98 3f 0f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    非常感谢您的帮助。

    我们已尝试了你的建议,恐怕噪音仍然存在。
    最后、我们将发送完整冷启动+上面的4行。

    还有其他可以尝试的东西吗?

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stephane

    在进入播放模式之前、您能否运行以下命令

    W 98 00 00 00

    宽98 7f 00

    宽98 3a F8

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    非常感谢您的支持。
    好消息、这个问题已经解决了。

    您能解释一下此修复程序有什么作用吗? 非常感谢。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    如果您需要其他信息、可以通过 luisvf@ti.com 向我发送电子邮件。 在基本层面上、它是与该器件上的动态范围相关的内部寄存器。 请通过此寄存器更改检查您的输出噪声是否仍在系统设计的容差范围内。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我上周五向您发送了一封私人电子邮件。 我只是检查一下您是否收到了它。

    如果你能解释这一解决办法的效果,我们将不胜感激。

    此致、
    斯特凡