This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:立体声扬声器系统

Guru**** 2973940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335318/tas5827-stereo-speaker-system

器件型号:TAS5827
主题中讨论的其他器件:TAC5212-Q1

我刚刚发现我愿望列表中的立体声音频放大器不支持多个(编解码器)输入、需要符合条件的产品。

到目前为止、我的立体声扬声器系统愿望列表包含:

2个 MEMS 麦克风(MP23DB01HP)

2个立体声音频编解码器(TAC5212-Q1)

1个立体声音频放大器 (现在已静音)

2个无源扬声器

作为这个领域的一个新手,我将感谢任何建议如何完成上述(除非我已经在错误的轨道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好

    通常、1个数字放大器仅支持单通道 I2S 输入。

    只是想知道为什么需要将2个编解码器连接到1个放大器?

    您需要根据具体情况切换音频输入?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件离线讨论。

    此问题将在此处关闭。