This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:有关 TPA2016D2寄存器的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335813/tpa2016d2-question-about-the-register-of-tpa2016d2

器件型号:TPA2016D2

尊敬的 TI 团队:

我们对 TPA2016D2的 PA 使用有一些疑问。  我们注意到 数据表中有一些相关的描述、但解释似乎不是很具体。 您能 帮助检查以下问题吗?

1) 1) 我们 希望重点了解 PA 的增益和寄存器模式选择问题(图2和图3是我理解的不同模式、如果不能准确理解、请指出它们)。 图1中哪一项与这两项相关、应如何配置它们?

2) 2)图2和图3是否涉及不同的 PA 模式、它们是如何具体匹配的?

3) 3) 图4和图5是我们项目的配置。 您能帮助检查是否有任何问题吗?

4) 4) 降低前端芯片的增益和增加 PA 端的增益会有什么影响?

图1:

图2:

图3:

图4:

图5:

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    • 您的图2包括数据表中的图6和7:
      • 图6配置为30dB 的最大增益和1:1的压缩比(无压缩)、然后仅更改限制器电平、这可以在图中观察到为几乎平坦的水平线。
      • 与图7相比、图7与图8和9的关系更大。
    • 您的图3包括数据表中的图8和9:
      • 数据表的图7、8和9很相似、 每个图都包含不同增益设置对应的不同曲线、而这些图之间的差异仅在于压缩比从2:1变为4:1和8:1。
    • 关于图4中的寄存器设置:
      • 您设置寄存器0x01 = 0x23。  请注意、扬声器输出默认启用、您可以在这些位上写入0来禁用它们。 此外、您启用 SWS 位来关闭器件。 这就是你所期待的吗?
      • 您设置寄存器0x06 = 0x31、这意味着输出限制器设置为2dBV。 这就是你所期待的吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师