This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:MC33078DR 性能问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332217/mc33078-mc33078dr-performance-problem

部件号:MC33078

您好

我们首先在温度为20°且湿度为40%RH 的环境中使用本产品、发现通过单个运算放大器测量的 VDD 和 VSS 之间的阻抗降低到270欧元。 您可以帮助确认原因?谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    如果-5V 电源变为正电压、接地输入引脚可能会成为问题。 这种情况可能发生在上电、断电或其他元件或系统故障期间。  检查+15V、-5V 电源的上电和断电波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请检查波形图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    营焦市

    在突出显示的时间内、负电源变为正电源、这可能导致接地输入引脚传导潜在的高电流。  这可能与故障有关。 从引脚[3或5]到[4或8]是否存在奇数电阻?