This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:放大器1.3W 至5W

Guru**** 2693495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336375/lm48511-amplifiers-1-3w-to-5w

器件型号:LM48511

您好!

我有一个 CPU 板、可 为8 Ω 扬声器提供1.3W 的功率作为差分。 (1.3W 对于我的系统而言是不够的)

另一方面、我有4欧姆5瓦的扬声器。

您能帮助我使用哪种放大器来驱动这个扬声器与 CPU 吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我有5V 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cevdet:

    您愿意使用数字输入放大器吗? 我们有采用数字输入的升压放大器、种类繁多。
    对于模拟输入、LM48511是功率最高的器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    否。 我无法使用另一个数字输入放大器。 我只需要将1.3W 放大到4-5W 作为模拟。

    在使用 LM4851的情况下、能否通过调整输入电阻器来实现这一点? (RF/RIN)

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cevdet:

    了解很多有关数字输入选项的知识。

    是的、您可以调整输入和反馈电阻器来调整增益。 您可以从数据表第7.2或8.2节中参阅 R5、R6、R7和 R8、并且在第8.2.2.3节中有有关这些元件的更多详细信息: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm48511.pdf#page=16&zoom=100,0374

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师