This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M PVDD 电容选择

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336008/tas5825m-tas5825m-pvdd-cap-selection

器件型号:TAS5825M

您好、专家:

想要检查一下、如果我将两个 TAS5825M 用于2.2通道设计、对于 PVDD 电容器选择、我可以使用的最小电容器是多少?

因为我们有电路板尺寸方面的问题。 在数据表和 EVM 中、使用390uF、但尺寸过大。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,博

     为简化起见、当需要1A PVDD 电流并且使用100uF 的电容器时、您将获得音频为1V 左右的纹波电压。 纹波电压与 PVDD 电流的比值、与电容的倒数。 通常建议使 PVDD-1/2ripple 电压仍高于您的输出功率要求、否则输出 THD 会因削波而降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    谢谢你注意到了。