This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:寄存器详细信息

Guru**** 2768155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336193/pcm5122-the-details-of-the-registers

器件型号:PCM5122

大家好、

我可以知道这些寄存器的缺陷吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shun-san,

    大多数图像显示了 DAC 不同功能的模式和系数的寄存器设置。 不同的应用可能需要每种功能。

    本主题中提到的内容:  

    • 立体声多路复用器输入系数:

    此功能可从4个立体声输入通道中选择一个或两个。   

    • 单声道混频器系数:

    该功能重2个输入通道之和、并产生输出。

    • 其他系数:

    这些寄存器支持 DAC 提供的其他功能、例如 DRC 和平均音量控制。

    • DRC 系数:

    此功能增加了输入信号增益、使其声音更大、并降低了峰值期间的增益、以避免硬削波。 DS 的表22中有寄存器系数用于控制此功能。  

    根据您的应用、可以在数据表中找到这些寄存器控制的功能的大多数详细信息。

    此致、

    Ore.

    免责声明:所有设计均由客户自行制作、TI 不对客户设计负责。