This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827EVM:TAS5827

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336535/tas5827evm-tas5827

器件型号:TAS5827EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5827

我们有 TAS5827 EVM。 连接到 PurePath 控制台3. 我收到" FS 时钟错误"。 我正在检查所有板载设置。 安装 SCLK 默认分流器以从 XMOS 芯片获取时钟。 不知道是什么问题。 我尝试了自动检测和手动设置-相同的错误。

谢谢!

KP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    您能确认 S2 I2S SEL 在 EVM 上的位置吗?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。 I2S 正常。 我必须更新应用程序。  感谢您的答复。

    肯尼斯