This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:测试指南

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337080/pcm6260-q1-test-guideline

器件型号:PCM6260-Q1

您好、专家:  

我的客户希望使用 PCM6260-Q1在其 THD 级别测试 SNR、PCM+N、动态范围参数。  

请分享这些测试的一些指导原则吗? 我还想知道如何测量输出信号性能、因为这是数字输出? 应使用哪种类型的测试设备?  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您将需要某种类型的音频分析仪、在我们的实验室中、我们使用 APX 系列。 我们按照屏幕截图第三列中所示的指南来验证规格。

    您可以在输入短接至 GND/保持悬空或 A-60dB (相对于满量程输入)的情况下监视输出。 THD + N 与输出电平的总和就是所提供的规范。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon  

    谢谢!  

    由于 PCM6260-Q1的输出是数字信号、您是否意味着 APx555可以直接测量 数字信号的 THD、SNR + N 参数?  

    此致、  

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Wen

    是的、APx555可直接测量信号的 THD + N、并以数字方式合成音频信号或正弦波。 我们提供各种 APX 系列器件、可帮助您进行音频测量。

    我还需要注意的是、在发布器件以确保其达到标准之前、我们验证了 EVM 上的器件规格、例如 SNR 和 DR。

    此致、