This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:0x15寄存器

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335646/pcm6340-q1-0x15-register

器件型号:PCM6340-Q1

用于从器件的 PCM6340和用于主器件的 DSP AK7739

AK7739产生12.288MHz Bick、48kHz FSYNC (TDM8、32位)

问题说明:

  • 正常上电后、pcm6340读取0x15寄存器显示并且无法检测有效的 FS 速率和 FS 比率。 此时、在测量 SDOUT 时没有信号
  • 在传感器探头(金属线)接触 BCLK 的测试点后、0x15寄存器更改为正常的0x48 (48kHz、256fs)、并且在测量 SDOU 时有一个信号

附件是 PCM6340的原理图、

e2e.ti.com/.../pcm6340_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我不熟悉换能器探头设置、您是否将其用作示波器来确认 BCLK 和 FSYNC 信号? 如果不是、请使用示波器探测引脚、以确定时钟是否正确从 DSP 发送。

    原理图看起来没问题、我唯一要评论的是使用0.47uF 电容器将未使用的模拟输入耦合到地。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    我已经确认时钟没有问题。

    将未使用的日志输入接地会导致任何问题、

    附件是它们另一部分的原理图。 您是否有良好的下一步调查 plane2e.ti.com/.../pcm6340_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您是否能够提供寄存器转储?

    如果 DSP 提供的时钟是正确的、我会用0欧姆的电阻器替换 R20、R42并移除10 pF 电容器以 隔离正在发送的信号。  

    在故障排除方面、如果电源正确、则为从模式提供正确的时钟比率、并且提供干净的模拟信号、器件将正常运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    感谢您的大力支持。

    至于第二个原理图附件、我让他们移除 C45、问题消失了。 我现在正在确认客户向基准输入添加此电容器的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    很高兴看到问题得到解决、现在我将关闭 TT。

    此致、