This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:有关 BD 调制和1SPW 调制的问题

Guru**** 2793495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335655/tpa3116d2-question-about-bd-modulation-and-1spw-modulation

器件型号:TPA3116D2

尊敬的 TI 专家:

我的客户将 TPA3116D2用于他们的新项目、他们对 BD/1SPW 调制有疑问。

BD 调制在数据表中描述如下;

-这是一种调制方案,允许在没有传统 LC 重建滤波器的情况下运行,当放大器驱动一个电感负载与短扬声器线。

1SPW 调制 在数据表中描述如下;

- 1SPW 模式会改变正常调制方案,以实现更高的效率,但会在 THD 性能下降方面造成轻微影响,并且需要在选择输出滤波器时给予更多的关注。

这些是问题所在;

1.数据表中的典型应用(图37、第26页)表明 MODESEL 引脚连接到 GND。 这意味着应用了 BD 调制、但在典型应用中也设计了经典的 LC 滤波器。

您能解释一下原因吗?

2.能否提供 BD 调制和1SPW 调制的参考原理图? (我可以参考 LC 滤波器原理图。)

3.在开发者和客户的视野中 BD 调制和1SPW 调制有什么区别? (效率、性能、功耗等)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

     外部 LC 滤波器没有区别、当您使用 BD 或1SPW 模式时、请始终遵循数据表的原理图。 这两种模式的差异位于器件内部。 BD 将使用50%占空比作为空闲、但1SPW 将使用大约20%。

     对于开发人员、1SPW 使用非常小的空闲占空比。 因此当输出大功率时、OUT 的一侧很容易变为0电压、只需依靠另一个 OUT 引脚输出音频、这与单端输出非常相似。 但对于 BD、两个 OUT 始终同时输出音频(当没有发生削波时)、实际输出始终为差分输出。

     对于客户来说、1SPW 的空闲损耗更小(低占空比)、效率高(一侧为0电压、只有另一侧为 PWM)、但性能略低、如 THD (单端输出性能略比差动性能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dear Shadow:

    感谢您的支持。

    我将与客户讨论此问题、如果我有疑问、则发布另一个主题。

    此致、

    蔡斯