This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5534:客户正在寻找可以代替 NJM5534D 的 TI 器件。

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5534, OPA1677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1334951/ne5534-the-customer-is-looking-for-ti-device-which-can-replace-njm5534d

器件型号:NE5534
主题中讨论的其他器件: OPA1677

大家好!

我的一位客户正在 寻找可以代替 NJM5534D 和引脚兼容器件的 TI 器件、因为 NJM5534D 将被评估。

NJM5534D  
http://www.op316.com/pdf/ic/njm5534.pdf

我们推荐 OPA134PA。 但他们表示不想使用 OPA134PA、因为该器件与 NJM5534D 引脚不兼容(第5号有所不同)。

您有没有推荐的器件可以 替代 NJM5534D 和引脚兼容器件?

非常感谢您的答复。

谢谢、此致、
和屋  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    TI NE5534DR 也已停产。 引脚5用于什么用途? 我对引脚1和8有相同的问题。 您能否分享部分原理图?

    也许我们有一个替代产品、其功能与引脚1、5、8相同、但它在内部工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 您好、

    非常感谢您的答复。

    很遗憾、目前客户不想透露信息。
    他们想知道 OPA134PA 的等效电路。

    您是否具有 等效 电路?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

     NJM5534D 的最佳替代品是 NE5534或现代的 OPA1677。 我们没有提供补偿或平衡功能的同等现代器件。

    此致、  
    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    非常感谢您的答复。

    我建议使用 OPA1677。 但我知道他们 需要 DIP 8引脚封装器件、因为 NJM5534D 是 DIP 8引脚。
    我认为 NE5534P 是唯一可以替代 NJM5534D 的器件。  
    我认为是正确的吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    是的、正确。 一种可能方法是将一个现代表面贴装组件焊接到我们的 DIP 适配器板上。 尽管在大批量生产时会面临挑战。

    https://www.ti.com/tool/DIP-ADAPTER-EVM

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    非常感谢您的答复。

    我将向客户推荐该板。

    再次感谢大家、此致、
    和也。