This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903EVM-U:EVM '不可转售'条款是否有任何例外? 例如科学测量设备或?

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337158/pcm2903evm-u-are-there-any-exceptions-to-the-evm-not-for-resell-terms-like-scientific-measurement-equipment-or

器件型号:PCM2903EVM-U

您好!

TI.com EVM 非常实用、使用方便、尤其是用于原型设计。 但有时、就像科学测量设备一样、需要的最终产品数量相当少、因此不必设计和开发 EVM 中已有的产品就非常好! :-)

那么、该术语 EVM 不用于转售或集成到某种产品中是否有任何例外?

注意:这个问题并不特定于 PCM2903EVM-U、但出于一些奇怪的原因、不能写没有器件型号的问题...?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    通常、您可以在自己的产品中自由使用 EVM 设计。 我们不支持将 EVM 视为设计的包装方式(请参阅 PCM2903EVM-U 用户指南中评估板/套件/模块(EVM)警告、限制和免责声明下的第9页)、但我们更欢迎您使用原理图和布局作为您自己设计的参考或模型。 知识产权本身对于任何公开的 EVM (大多数是公开的)来说都是公平使用的。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在这里、我对什么是法律术语以及什么是建议和免责声明感到有点困惑。

    我对建议、 保留和免责声明没有任何问题。 我的问题是是否有来自 TI 或当局的法律禁止或例外情况/? 不建议将 EVM 板整合到某些产品中?

    请注意、我不仅使用 PCM2903EVM-U、而且您的论坛发布系统坚持要求我输入产品编号!

    请注意,我忘了链接到一般术语,我刚刚阅读之前写的帖子:

    https://www.ti.com/lit/ml/sszz027p/sszz027p.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    对不起,我要尽量简化法律的混乱。 没有任何法律禁止你想做的事情。 在免责声明中、TI 不打算将 EVM 用于成品、而您作为产品的设计人员需要确保产品为您服务并满足任何安全标准等。

    希望这会清除它、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! :-)