This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:PCM1860-Q1支持4通道还是2通道?

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860-Q1, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337022/pcm1860-q1-pcm1860-q1-support-4-channel-or-2-channel

器件型号:PCM1860-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1860

您好、

从数据表中,我们要下载 PCM1860-Q1支持4通道还是2通道?

在图片下方、我们认为它支持4通道。

但在图片下方、它似乎仅支持2通道。

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1860/1-Q1是两种由硬件控制的2通道 ADC。 它可接受多达4个差动输入、以下是更好的表示方式:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们的客户希望 同时使用4个差分输入。

    PCM1860似乎无法  同时使用4个差分输入。

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户可以同时使用4个差分输入、但由于它只有2个通道、因此客户必须对模拟输入进行多路复用。 在 PCM1860中、MD6/5/2控制着这一功能: