This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:关于 EQ 的自适应滤波器

Guru**** 2535860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338059/tlv320aic3204-about-adaptive-filter-of-eq

器件型号:TLV320AIC3204

您好、TI 专家、

你好。

目前、模拟麦克风从 IN1_L 连接、并通过 TLV320AIC3204转换为 I2S 输出。

我们需要通过自适应滤波器的 EQ 优化麦克风灵敏度(IN1_L)。

我们还可以通过"SLAC522-TLV3204AIC3262控制软件"获取 EQ 系数  

您能否帮助指导如何将 EQ 系数传输到命令行界面?  

如果我们可以基于附件文件(Cofficients.txt)讨论?

请注意:Cofficients.txt、如下所示。 (仅示例)

文本"*采样率= 44100"
文本"*滤波器1 EQ 33 Hz FC 7.8 dB 4 Hz BW
文本"*滤波器2 EQ 100 Hz FC 5.0 dB 8 Hz BW
文本"* H(z)=(N0+2*N1/z+N2/(Z2))/(8388608-2*D1/z-D2/(Z2))"
文本"*采用 N0、N1、N2、D1、D2"格式的滤波器系数"
文本"*过滤器1"
0x7FFFFF
0x801746
0x7FD22F
0x7FF64C
0x8012AD
文本"*过滤器2"
0x7FFFFF
0x802481
0x7FBDA5
0x7FEA02
0x802555

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    双二阶系数存储在下表所示的寄存器中

    筛选工具会向您显示需要写入每个系数的值。 例如、对于滤波器1、0x7FFFFF 是 N0。 因此、在页8寄存器36、37和38中、您将分别写入0x7F、0xFF 和0xFF。 同样、对于 N1、对于寄存器40、41和42、这将是0x80、0x17、0x46。 您可以使用配置器件时所使用的工具来执行这些 I2C 写入。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、
    J·麦克弗森