This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:连续 THD + N 问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337416/tpa3223-continuation-thd-n-issue

器件型号:TPA3223

*测试条件:

  1. 直流电源为 DUT (NET_PVDD 和 NET_5VP)供电。
  2. 放大器输出(CH_1和 CH_2)连接到负载(8 Ω)。
  3. 音频精密输出(GND)连接至 DUT_GND。
  4. 使用 Audio Precision (AP-525)进行测量。(包括 AUX-0025)
  5. 电路图TP3223电路 DIAGRAM.pdfe2e.ti.com/.../TP3223-CIRCUIT-DIAGRAM.pdf

 

电流测量值显示 THD + N 明显位于整体高侧。 各种情况发生了变化,但尚未找到原因和解决办法。 更改条件如下:

 

测量曲线功率输出与 THD + N 间的关系

文件功率输出与 THD PVCC=42V).pdf

e2e.ti.com/.../POWER-OUTPUT-vs-THD_2B00_N-_2800_PVCC_3D00_42V_2900_.pdf

 

我已经确认了 TI_EVM 电路板中的电感器模型。

如下

型号名称是7G14D-100M-R

生产厂家:上海三模电气有限公司

我无法从 DigiKey 和 mouser 获得它。 因此我无法使用该电感器进行测试。

 

此外、我们已寻找其他电感器进行测试、但仍然无法改善这个问题。 使用的电感器模型如下:

1.1274AS-H-100M=P3 (Murata)

2. PI13067-100M (丰瑞科技股份有限公司)。

  文件:电感器规格(PI13067-100M).pdf

  e2e.ti.com/.../Specs-of-Inductor-_2800_PI13067_2D00_100M_2900_.pdf

3. PIT08070AD-100M (丰瑞科技股份有限公司)

  文件:电感器规格(PIT08070AD-100M).pdf

  e2e.ti.com/.../Specs-of-Inductor-_2800_PIT08070AD_2D00_100M_2900_.pdf

 

我们目前使用的电感器规格如下:

文件电感规范(当前正在使用).png

 

目前我们使用的是 TPa3223、它仅使用60W (THD = 1%)、因此功耗比 EVM 板小得多。

 

空间受限时(L10xW10xH10mm)、如何选择电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe。

    文件功率输出与 THD PVCC=42V).pdf

    [/报价]

    该条件是使用1kHz 正弦波进行正确的测试? 您是否 使用 AES17 20kHz 数字滤波器?

    目前我们使用的是 TPa3223、它仅使用60W (THD = 1%)、因此功耗比 EVM 板小得多。

    [/报价]

    如果使用42V PVCC 和8 Ω 负载、最大功率(THD = 1%)应为:(42/1.414)^2/8=110W (每个通道)。 考虑到内部 MOS 的 Rdson 和电感器的 DCR、该值会更小一些。

    您能帮助进行电感器前后 THD 的可比测试吗(两者都使用  AES17 20kHz+AUX-0025滤波器)。 此测试是为了确保 THD 问题是由电感器或芯片引起的。

    Unknown 说:
    当空间有限时(L10xW10xH10mm),如何选择电感器?
    [/quote]

    通常、我们仅考虑电感值(将影响频率和 EMC 性能)和 Isat (可能在高输出功率条件下导致 OC)。  需要根据实际测量结果来评估电感器非线性对 THD 的影响。

    您可以参考以下链接。

    LC 滤波器设计(修订版 A)(TI.com)

    Br.

    魏秋。

    [/quote][/quote]