This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:如何选择内插滤波器?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337816/pcm5100a-how-to-select-the-interpolation-filter

器件型号:PCM5100A

您好!

我的客户正在研究其新产品的 PCM5100A。 他们想知道如何选择 FIR 和 IIR。

在实际应用中、FIR 和 IIR 之间有何折衷? 每种解决方案都有哪些优点和缺点?

下面的红色块中的符号意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    感谢您的提问!  

    以下是我的评论:

    • 要选择 FIR 和 IIR 滤波器、请执行以下操作:

     引脚11可根据引脚配置帮助选择任一滤波器选项:  

      

    为了了解有关每个滤波器响应的更多信息、第 9.3.4.1节(内插滤波器)以图形方式详细介绍了 FIR 滤波器和 IIR 滤波器的每个响应。

    •  在实际应用中、FIR 和 IIR 之间有何折衷? 每种解决方案都有哪些优点和缺点?

     

    以下是一些 TI 研究 内容、可帮助了解 FIR 和 IIR 概念:  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa523a/slaa523a.pdf - DAC 基础知识

    https://www.ti.com/lit/an/spra079/spra079.pdf - IIR 滤波器设计

    https://youtu.be/cvY_p61bgYU -数字滤波器和延迟

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTAF1 -讨论 内插。  

    没有直接提到 PCM5100A、但它们具有有关 IIR 和 FIR 基础和术语的深入详细信息。

    总之、客户可以专注于每个滤波器给应用带来的延迟。 如 DS 所示、与 FIR 相比、IIR 滤波器是延迟更低的滤波器、任一滤波器的性能对于客户的应用都可能有用、具体取决于客户的偏好。 低延迟与 DAC 转换完成后输出信号稳定所需的时间有关、而 FIR 和 IIR 有不同的方法来实现这一点。

    我附上了根据 DS 第9.3.4.1节生成的表、其中比较了滤波器之间的频率响应。 该内容以及中 DS 中的图像应突出显示它们的优点和缺点。  

    e2e.ti.com/.../FIR_5F00_vs_5F00_IIR_5F00_filter_5F00_pcm5100.xlsx

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    矿石

    免责声明:所有设计均由客户自行制作、TI 不对客户设计负责。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细解释。

    我可以知道下面红色块中的符号是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    它是 DAC 内部电路的一部分、支持对通过内部滤波器和调制器的信号进行数字放大。 大多数参数通常已预设或可配置、具体取决于客户感兴趣的特性。  

    此致、

    Ore.