This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:关于 VREF 的问题

Guru**** 2513515 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336618/pcm1863-questions-about-vref

器件型号:PCM1863

我担心电路板上的 VREF 引脚上可能存在泄漏路径。  存在表面污染的可能性、这可能会在 VREF 到 GND 之间的2.2uF 电容器通孔/通孔周围形成泄漏路径。  (数据表显示只需放置一个从 VREF 到接地的1uF 或2.2uF 电容器。)

如果我在该电容器中/周围有一些泄漏、会发生什么情况?  

它是否会将 VREF 输出负载降低至1/2 AVDD 以下、并可能导致 ADC 正常工作出现问题?   

VREF 引脚的输出阻抗是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天简短回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个古老的 IC。 我无法访问此器件的引脚结构、也无法评论引脚上允许的负载。

    作为一个初始近似值、我认为我们不应加载该引脚。 我们甚至不允许将运算放大器缓冲器输入连接到引脚。 即使1uA 也可能会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于 PCM1863上 VREF 的规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref 为0.5*AVDD。 Vref = 1.65V