This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:脉冲注入模式的功能是什么及#39?

Guru**** 2455130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338558/tpa6304-q1-what-s-the-function-of-pulse-injection-mode

器件型号:TPA6304-Q1

尊敬的 TI 团队:

 脉冲注入模式有什么功能?

您能 为我们分享详细描述吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    脉冲注入模式在器件输出达到0%或100%调制时提供额外的脉冲。  这些将有助于为高侧 FET 栅极驱动器的自举电路充电。

    此致、
    S·格雷格