This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:VCCCI 输入电压阈值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338533/pcm2906c-vccci-input-voltage-threshold

器件型号:PCM2906C

您好!

数据表指出、使用内部稳压器时 ADC 的模拟性能可能会下降。

当使用外部稳压器从外部给 VCCCI 引脚供电时、内部稳压器似乎会关闭、但关断时电压阈值是多少?

我想知道您能否快速回复?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiga:

    我不确定确切的阈值、但数据表中图36中的运行条件指定了一个相当窄的3.6V-3.85V 范围。 我不会提供低于3.6V 的电压、以避免与内部稳压器发生冲突。

    此致、
    J·麦克弗森