This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:它能否将电话拾取线圈(R=280欧姆、L=159mH)驱动为 Quot;Speakers"?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TPA3116D2, TPA3255, TAS5828M, TAS5827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337124/tpa3116d2-can-it-drive-telephone-pick-up-coils-r-280-ohm-l-159mh-as-speakers

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件: TPA3255TAS5828MTAS5827、TAS5805M

您好!

我正在计划一个实验,我需要"播放"白噪声到线圈,以创建一个短程多频电磁场。

根据我的消息来源、这可以通过将白噪声发送到电话拾取线圈来实现。 我已经在 Monacor 有2个电阻、电阻 R=280欧姆、电感 L=159mH。 那么我的问题是、 TPA3116D2音频放大器是否可以将它们驱动为"扬声器"?

TPA3116D2 IC 已在整洁实用的音频放大器  ZK-1002T 中实现-我已经拥有-请参阅此处:

https://www.amazon.com/DAMGOO-Bluetooth-Amplifier-Wireless-Installation/dp/B088BP48Z9/

PS:我尝试将此问题作为与此问题相关的问题发布:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276275/which-ina-needed-up-to-24-khz-input-2-x-1-kohm-impedance-coils-output-audio-mic-or-line-signal

但这是不可能的。。。 该表单坚持要我输入一个器件型号、同时阻止对相同字段的任何输入... 我真的赶上了22! :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、


    当您根据自己的输出电压需求尝试驱动高阻抗负载时、鉴于 TPA3116D2上的最大 PVCC 为26V、可能存在一些限制、鉴于这是一个非常高的阻抗负载、输出电流将非常小、 此外、我们的器件需要 L-C 滤波器来获得传统音频波形、但可能会产生取决于电话线圈上所需输出的效果。 我建议使用 EVM 和您所需的负载验证功能、因为这是一种非典型应用。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我不确定您所说的"我们的器件需要 L-C 滤波器才能获取传统音频波形"是什么意思?

    您正在考虑使用哪种 EVM 来评估用作"扬声器"的电话拾音线圈?

    基于 TPA3116D2的放大器 ZK-1002T 是一种 EVM。 ;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、


    D 类放大器输出是 PWM、但通过使用低通 L-C 滤波器、您可以衰减开关噪声、从而使音频信号通过输出。 我们通常建议在评估中使用 TI EVM、因为与在线购买的系统相比、我们有更详细的文档、例如提供原理图和组件选择、并且我们的 EVM 有助于简化调试和性能评估。 但是、您可以使用所需的负载测试您购买的系统、但请注意我之前发表的评论。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好! 基于 TPA3116D2的放大器是我发现的第一款放大器。 :-)

    但是、还有其他类型的放大器更适合我的特殊用途吗? :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我们没有适合您用途的任何特定器件。 TPA3255是我们功率最高的器件、TPA3139是近期推出的 模拟输入器件。 如果您想要数字输入器件、则可以根据输出功率需求选择 TAS5805M、TAS5827、TAS5828M。  

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复! :-)