This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:在硬件模式下、静音引脚不起作用

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1333715/tas5827-in-hw-mode-the-mute-pin-do-not-work

器件型号:TAS5827

我制作了两个配置为硬件模式的芯片的评估 PCB、意思是没有 I2C 控制。 我的放大器运行正常、音频正常、但发现静音引脚(引脚11)无法正常工作、将其拉低时、音频仍然播放。 是否我在数据表中遗漏了某些内容、关于该函数没有太多说明、除了拉低时应该停止输出外、我 已经为您的 ref.e2e.ti.com/.../ecad_2D00_tas5827.pdf 添加了我用于该 PCB 的原理图 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我能看到 LC 滤波器前 MUTE 引脚和输出的波形捕获吗。
    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里还有一张 PCB 图片、我在这里测量了截屏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    在创建此电路板之前、您是否对 EVM 进行了任何测试? 想要确认此行为是系统所特有的、还是您在 EVM 上观察到相同的行为。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在制作之前尚未购买或测试 EVM 板、因此不知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    当我在 EVM 上进行测试时、我将在工作台上验证此行为并发表评论。

    最尊重
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!
    是否能够控制将驱动到器件中的 PVDD。 如果将 PVDD 降至8V 以下、可以检查引脚11和引脚9。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这怎么做,因为我不能 在硬件模式下工作静音功能?,在我的系统中, 我使用 12V-24V 的电源,所以我不会在任何时候低于10V。 原因我可以尝试这,但为什么?
    我问静音问题的原因是数据表中注明引脚11是静音、将关闭输出、并要在 TAS5827设置为硬件模式的情况下在我的设计中使用该功能!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lars

    我使用 12V - 24V 电源,因此我随时不会低于10V。 原因我可以尝试,但有什么原因?[/引号]

    这样做实际上是为了检查此器件的 GPIO 定义是否有任何问题。 它背后有一些历史。

    反正,永远不介意。 我在 EVM 上检查了它、当 PVDD 降至8V 以下时、GPIO2下降、表示 PD_DET 功能、不会像数据表所说的那样静音。

    因此、真正的静音功能 是引脚10 GPIO1、正如我所做的检查、它工作正常。 我对这一问题感到抱歉、我们需要迅速对其进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我将使用引脚10和引脚3

    FAULT 引脚现在情况如何?

    很快为硬件模式获得正确的引脚排列会很好、

    B·拉尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lars

      故障引脚是最终的 GPIO、我们没有提到。 GPIO0、引脚9。 3个 GPIO 引脚功能之间存在一定的相互偏移、不完全符合计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lars

      故障引脚是最终的 GPIO、我们没有提到。 GPIO0、引脚9。 3个 GPIO 引脚功能之间存在一定的相互偏移、不完全符合计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经用针脚10测试了 MUTE,它工作正常:),期待看到更新的数据表  

    B·拉尔斯