This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:TAS5827输出分量

Guru**** 2506345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338291/tas5827-tas5827-output-components

器件型号:TAS5827

您好  

而不是在扬声器输出端使用电感器(数据表)。 是否可以使用铁氧体磁珠来替代它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     在使用低于12V PVDD 和低于10W 的输出功率时、可以考虑这样做。  高于该值时、 EMC 会成为问题。