This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的技术支持

Guru**** 2549690 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337122/tas5805m-the-technology-support-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M

您好!

Plesae 建议 TAS5805M 是否可以支持10W 的输出功率,因为我们的 扬 声器最大功率是10W,而现在,在 高音 量下有很多突发声,但没有极低的音 量;

我们使用 BTL 模式、 我们现在测量的放大器峰值输出电压为29.5V、我们考虑将电压充电至10V、因此我们设置寄存器0x54、 但电压也为 29.5V;

因此、请参阅下面的.c 文件并告知您是否有任何错误。

e2e.ti.com/.../4885.tas5805m.c

该波形似乎没有正弦波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote userid="507183" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337122/tas5805m-the-technology-support-for-tas5805m 这样我们就设置了寄存器0x54 、但电压也是 29.5V;

    这意味着值没有成功写入器件。 可能需要检查客户的 I2C 通信。

    波形确实显示我们使用的 PVDD 电压较低、但试图输出非常大的功率、电源会发生振荡。

    确保将54h 寄存器的值设置为0x1F。 或尝试发送到小得多的输入音频信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    例如、I2C 通信正常。  音量寄存器0x4C 可以设置音量水平、但只有寄存器0x54无效 、输出电压仍然为29.5V、因此请告知此问题是否有任何其他问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请仔细检查 I2C 地址并读取寄存器0x54、以确保已成功写入。

    Br.

    魏秋。