This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:关于与 TAS5805 I2S 信号相关的噪声问题!!!

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338229/tas5805m-regarding-the-problem-of-noise-associated-with-tas5805-i2s-signal

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好!

我在使用 TAS5805时遇到了一个难题。

当我使用 PPC3初始化 TAS5805时、只要 I2S 具有到 TAS5805的信号输入、就会出现这种噪声。 但是、使用 EVM 板听起来很不错。 然后、我们尝试将 EVM 板的时钟信号路由到我们自己的板、没有问题。 但是、如果将我们的开发板的 I2S 时钟信号提供给 EVM、则会出现相同的噪声问题。

我们的所有初始化操作都在 PPC3中执行、确保启动 TAS5805的参数是一致的。 同时我们用的芯片同样采用标准的 I2S 协议、但是得到的结果不同。 我们对此感到非常困惑。

谢谢。

Liangjinyaoe2e.ti.com/.../5f31cbcfdb60731cc105a71fae9517fd.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加:功率放大器的数字增益为21dB。 当您将输入信号调整到非常小的值时、这种噪声听起来很明显。 实际上、大信号仍然存在、但被屏蔽。 没有信号时、扬声器非常安静。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     让我们首先检查时钟、可以尝试查看输入格式。

     如果我们从您的开发板提供时钟 LRCLK 和 SCLK、并将 SDIN 拉至 GND、您听到了什么噪声吗? 如果我们不拉低 SDIN、会出现任何噪声或在 SDIN 上出现任何波形?

     如果第一步一切看起来都正常、我们可能需要使用 AP 来检查开发板上的 I2S 格式或信号。 将 I2S 直接发送到 AP、我们可以看到真实的信号是什么样子。