This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:TPA3113D2的输出问题

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337088/tpa3113d2-the-output-issue-for-tpa3113d2

器件型号:TPA3113D2

您好!

我们认为 TPA3113D2支持10W/8 Ω、我们不需要小于10%的 THD、将 PLIMIT 更改为2.7V、音频频率为1KHz、

Plesae 提供你的赞扬,如果这种解决方案可用或它将 损坏的偏差,下面是原理图的图,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这一切看起来都很好,没有问题使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的热情支持。