This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]低功耗音频编解码器常见问题解答

Guru**** 2849160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339656/faq-low-power-audio-codec-faqs

TLV320AIC 编解码器:

[常见问题解答] TLV320AIC 编解码器:在低采样率下运行时、DAC 输出噪声会变大

[常见问题解答] TLV320AIC 编解码器:我可以用头戴式耳机放大器驱动高阻抗负载吗?

[常见问题解答] TLV320AIC CODEC:如何同步多个编解码器?

[常见问题解答] TLV320AIC 编解码器:在耳机放大器输出上的最大输出负载电容是多少?

[常见问题解答] TLV320AIC 编解码器:如何计算 TLV320AIC 器件的输入阻抗?

[常见问题解答] TLV320AIC 编解码器:  输入时钟抖动和噪声技术规格

[常见问题解答] TLV320AIC 编解码器: TLV320AICxxxx 器件支持哪些 I2C 速度/频率?

[常见问题解答]音频 ADC/编解码器:应该如何处理 TLV320ADC 和 TLV320AIC 系列器件上未使用的输入?

是否可以在 TLV320AIC3120中动态/即时更改采样率?

是否应该将一个电容器连接到 MICBIAS 引脚? 如何处理噪音?

DIX4192EVM-PDK:GUI 文件

[常见问题解答] TLV320AIC3254:TLV320AIC3204和 TLV320AIC3254音频编解码器的设计和配置指南

[常见问题解答] TLV320AIC3254:为 TLV320AIC 系列编解码器推荐的电源序列

[常见问题解答] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254和 TLV320AIC3204编解码器的麦克风脚本

[常见问题解答] TLV320AIC 编解码器:使用 TLV320AIC32x4编解码器的驻极体电容器麦克风噪声降低技术

[常见问题解答] TLV320AIC3254:TLV320AIC32xx 系列耳机检测

[常见问题解答] TLV320AIC3254:TLV320AIC32xx 系列蜂鸣器配置