This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:音频中的噪声

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1333859/tpa2012d2-noise-in-audio

器件型号:TPA2012D2
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106

您好!

我已经  通过一个接近30kHz 的低通滤波器将 TPA2012D2连接至 TLV320AIC3106。 我使用的是单端线路多路复用器。  它是一个恒定的噪音。 您是否可以建议 amixer 或原理图中的任何内容来纠正此问题。
此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alok!

    您能否分享 AIC3106输出的波形捕获? 我想了解噪声是否来自此器件、或者它是否耦合在 TPA2012D2侧。
    如果从 AIC 器件断开 TPA2012D2输入、以及将输入交流耦合到 GND 以检查仅 TPA2012D2的噪声是否仍然存在、则需要检查的另一件事。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对1kHz 和20Hz 放大器输入进行滤波后的输出。 两个正弦波。  

    噪声主要来自低频信号。

    是它们通过 AIC106和  TPA2012D2实现高通滤波的任意方法。 正常的 RC 高通不能正常工作、它会衰减所有信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alok!

    在 TPA2012D2的输入端不需要额外的 RC 滤波器。 如果只将交流耦合电容器放置在输入端、它会与输入阻抗一同构成高通滤波器。 输入阻抗取决于所选的增益。
    您提到30kHz 低通滤波器、那么放大器输入端有两个 RC 滤波器吗? 应保留低通滤波器、只需将低通滤波器替换为交流耦合电容器即可。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我已经应用了低通 滤波器以及交流耦合电容来获得204hz - 33khz 的带通。 但噪声仍然没有降低。 当我尝试从大约1米的距离录制音频时、噪声非常主要、但在15厘米的距离处、音频足够清晰、噪声几乎可以忽略不计。 这种恒定噪声的可能原因是什么。  

    在  TPA2012D2的输出侧、我将以 PWM 波的形式获得该值。 他们是否有办法从其中检索原始信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alok!

    您是否有机会按照建议进行初始测试、断开 TPA2012D2模拟输入并通过将交流耦合输入连接到 GND 进行测试? 到目前为止、噪声是否实际上来自 AIC 器件而不是 TPA2012D2?

    您需要一个重建滤波器将来自 D 类放大器的 PWM 信号转换为类似模拟的信号。 您可以使用 LC 或 RC 滤波器;测试设备就像这样: aux-0025 / 0040 / 0100开关放大器测量滤波器-音频精度(ap.com)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师