This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:仅反相

Guru**** 2919610 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335893/tas5756m-only-invert-the-phase

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5766M

您好!
我正在处理一个使用 TAS5756M 的应用。 我们正在研究直接在放大器上反相(不进行任何其他处理)。

我当时想使用滤波器(双二阶滤波器或 FIR)来实现这一点。 本幻灯片中提到的  
具有去加重功能的8x、4x 或2x FIR 内插滤波器
具有去加重功能的8x、4x 或2x 低延迟 IIR 内插滤波器
具有去加重功能的16倍 FIR 内插滤波器
16个具有去加重功能的低延迟 IIR 内插滤波器

工作模式。 如何设置这些滤波器的系数?
有没有其他方法可以做到这一点呢? 我们不想像混合流中那样应用完整的处理流水线、除非我们可以保证信号不会被这些流水线更改(相位反转除外)。

如有任何帮助,将不胜感激。

Lionel Koenig G é las

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lionel

    tas5766m 似乎没有这个功能可以实现反相。  

    使用我们的 tas58xx 器件时、这些器件具有此功能、可以简单地反转输入信号的相位、而不会发生其他任何变化。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:
    非常感谢您的快速回复。  

    更换零件是不可能的:产品已经投入生产、并已在我们的客户手中。 我们将通过软件查看配置更新、以便可以校正放大器上信号的相位。 我们使用的器件是 TAS5756M。

    我们希望为此目的使用内部 DSP。 如果我们只能应用一个滤波器(双二阶滤波器或 FIR)并设置足够好的系数。

    此致、

    利昂内尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koening

    您能否与我分享您现在还可以使用 GUI 文件的初始代码?

    我们需要检查同一相位逆变参数是否也可应用于 tas5766。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    首先要提醒大家注意的是、我们在产品的内部使用的器件型号是 TAS5756M ( 不  TAS5766)。

    我们目前  仅使用默认寄存器来设置 TAS5756M。 到目前为止、我们还不需要使用 PurePath 控制台2。 为了解决我们在现场遇到的问题(该产品已经作为 Google Serie One 条形音箱的一部分发布)、我们需要反转放大器上的相位。

    我们如何使用 TAS5756M 内部的 miniDSP 在不影响音频其余部分的情况下执行信号的相位反转。 仅应用简单的 FIR 或双二阶就足够了。

    再次感谢您的帮助。

    此致。
    利昂内尔·科尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时要查看 PurePath Console 2的详细信息、

    我想我们可以很乐意在48kHz 的频率下运行 HybridFlow10、其中一个双二阶滤波器具有系数{b0=-1、b1=0、b2=0、a1=0、a2=0}和第二个双二阶滤波器 {b0= 1、b1=0、b2=0、a1=0、a2=0}。 DRC 设置了一个0dB 的阈值、因此它不会影响信号。

    我们怎样才能做到这一点?

    BTW:我没有找到任何关于 HF8的文档,到10. 这些使用指南在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lionel

     该器件没有专门构建反相函数。 可以尝试使用相移滤波器、但会影响与频率相关、不会是完美的反相。  

     如果需要使用更多滤波器、可考虑选择 HybridFlow 1。 不同流程将 DSP 资源用于不同的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、
    我在 DSP 上只运行一个滤波器、就是我要寻找的滤波器。 但是、所有 HybridFlow 始终运行更多滤波器。 我明显不想运行除筛选器之外的其他内容。

    理想情况是仅运行一个自定义双二阶滤波器。 例如:

    对我们来说、不应用其他处理至关重要。

    此致、

    利昂内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lionel

    理想情况是仅运行一个自定义双二阶滤波器。 例如:

    对我们来说、不应用其他处理至关重要。

    [/报价]

    默认情况下、其他功能将不会生效、不用担心。

    似乎没有仅包含筛选器的 Flow。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    非常感谢您的帮助。

    我们将采用 HybridFlow 8。

    我试图在纯路径中转储 i2c 配置并再次应用、但没有成功:按下导出的配置后我没有听到任何声音(使用 PurePath 中的 i2c 通信工具和我们正在处理的设备)。

    我发现关于如何处理这些 I2C 寄存器的通信很少。 我在寻找能够运行我们想要的配置的最小寄存器集:控制放大器的微控制器上的存储器非常有限。 我该如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koeig

    您是否可以使用逻辑分析仪来查看 I2C 是否已完全刷写?

    将其刷新到新器件。 将不会播放该设备。

    塔克

    杰西