This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:哪一个最适合、但如何配置其中任何一个?

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338448/tpa3255-which-is-best-but-how-to-configure-either-one

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:TPA3221、

您好!

我正在处理一个需要4通道输出的项目、但我需要最终产品来支持三种输出配置之一。 此产品将封装在各种套件中、放大器需要在4.0 (4通道模式)、2.0 (2通道模式)或2.1 (2+1CH 模式)下工作。

TPA3255或 TPA3221都能帮助实现这一点吗?

2.任一 IC 是否需要特定的输入配置才能在任何输出配置之间运行?

3.输出配置是否像大多数半桥拓扑那样简单地更改了接线、其中一个通道反相或运行4通道或2通道模式、具体取决于 IC 的引脚使用情况? 运行4.0和2.0似乎需要使用不同的引脚、这需要使用继电器并针对每个配置进行适当的滤波?

4.如果#3在我看来有些准确的话,实施两个放大器集成电路会比仅仅一个 IC 更容易吗?但是,还是要在一个输出通道的 PBTL 中运行一个 IC 一个简单的"外部布线配置"来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    您是否需要模拟输入器件? 您可以将 TAS6584视为数字输入器件选项是4通道器件并根据 I2C 寄存器更改配置?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的反馈。 在我的应用中、我使用外部 PSU 并且有一个板载 DSP、因此我们可以相应地管理信号。 不过、它属于汽车级产品、提供了很多我无法利用的特殊待遇、因此对于该项目而言可能不具有成本效益、但我肯定会探索它的实现方式和成本。

    不过、这也是一个不错的设备。 我认为它适用于我们正在执行的其他项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    针对您的请求、TPA3255可以支持模式选择数据表中的表1所述的配置、但请注意每个配置的输出和引脚配置差异、这些差异可以在 TPA3255数据表的典型应用图中概述。

    此致、
    路易斯