This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:低输出功率+ 50kHz 振荡。

Guru**** 2760315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338430/tpa3255-low-output-power-50khz-oscillation

器件型号:TPA3255

您好!

TPA3255存在两个可能相关的问题:

在我们的设计中、但 TPA3255EVM 或现成的"便宜且令人愉快"放大器上不包括:

我们会在相对低的输出功率下遇到压降(在4Ω 中~100W RMS)(而 EVM 和廉价的放大器在大得多的功率下都能正常运行)

这些压降会导致保护电路跳闸!

当我们处于此状态时、禁用放大器会导致类似闩锁的情况、在这种情况下、功率消耗短暂增加到~1.5A、这会产生大量热量。

这在之前的设计迭代中更糟糕(向4Ω 提供~50W RMS)。

电源为48V 稳压电源、使用差动输入信号、我们以立体声 BTL 模式运行。

滤波电感器的 PN 与-EVM 上的 PN 相同、电容器是 WIMA MKP 等效电路、电路的其余部分与-EVM 上的电路相同

此外、在较新的设计迭代(布局与-evm 更加接近)中、我们会遇到~50kHz 共模振荡(OUTA/OUTB resp outc/out 之间的同相):(滤波电感器中的电流测量)

我们直接在 IC 上检查了输入、它们是干净的。

如果您需要任何原理图或布局摘录、我很乐意为您提供

大家好、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否提供原理图?您要为输入电容器使用哪些组件?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中的直流块输入电容(C31、C32、以及输入 C 和 A 的电容)

    三星 CL21B106KOQNNNE (10uF+/-10% 16V X7R 2012 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    由于我没有看到另一个输入连接电路、因此原理图的一部分似乎是截止的。 此外、您能否解释 L-C 滤波器之后的输出连接、看起来像是某种继电器。 此外、在有负载和没有负载的情况下、您还会看到这种行为吗? 您能否提供示波器捕获您的启动序列、并探测 c_start、reset、L-C 滤波器之前的 PWM 输出和输入引脚。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个通道与第一个通道相同(但在不同的页面上)。 我在其中提供了内容以实现完整性:

    继电器用于放大器冗余和切换、与/RESET 切换到 TPA3255同时:我们也可以选择使用单独的/RESET、/FAULT、/CLIP_OTW 引脚连接另一个(相同)电路板。

    接下来我将使用示波器捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在有/无负载的情况下、问题是相同的。

    通道1:/RESET、通道2:C_START、通道3:OUT_D、通道4:INPUT_D。

    文件:///home/martin/Dokumente/startup_3.png

    对于时序基准、除通道1外的分配相同、L6中的电流为电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    启动后是否完全触发故障引脚? 您在扬声器负载上看到的是振荡吗? 您是在多个电路板上看到这种行为、还是在一个电路板上进行测试?

    此致、
    路易斯