This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338314/tas5825m-questions-of-tas5825m

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5805M

尊敬的团队:

您能否提供适用于 Android 12的 TAS5825M 驱动程序?

如果你有任何建议的司机,请告诉我,谢谢。   

平台: Amlogic S905X4

非常感谢

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      以下两个链接中显示了与驱动器相关的材料。 很抱歉、我们没有资源进行进一步开发。 您可以根据先前的文件进行更改、或从 SOC 制造商处寻求帮助。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719216/faq-linux-linux-drivers

    e2e.ti.com/.../linux-tas5825m-linux-drivers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的答复。

    您提供的链接显示5825类似于5805,并为5805提供了驱动程序。

    我想问一下、5825寄存器的初始化序列是否与5805的初始化序列相同? (即 tas5805m_init_sequence 的数组信息)

    您提供的链接中的驱动程序(5805)在编译过程中报告了错误(有关错误详情,请参阅附件)
    经过检查确认,我们发现司机在这篇文章是6年前. 当时的内核版本相对较低。 目前、我们 SDK 的内核版本相对较高、导致某些功能无法实现。

    因此、我想询问是否有更新的驱动程序、

    页 S:我们的 RD 也在尝试寻找替代功能、但有些功能无法替换、因此我们仍需要您的帮助、以提供更新的驱动程序。

    e2e.ti.com/.../build_2D00_log.txt

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

     您可以发送电子邮件至我 shadow-he@ti.com。  

     我需要有关客户、他们的项目、预期金额的信息。 和该驱动程序要求的时间表。

     我可以让软件团队开始研究它,但现在没有承诺。 与我之前所说的一样、我们缺乏实际支持驱动程序相关问题的资源。