This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:TAS5827's 效率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338232/tas5827-tas5827-s-efficiency

器件型号:TAS5827

您好  

我正在考虑 在我的新产品设计中使用 TAS5827。

您能否提供0.1W、1W 和10W 的效率数据(PVDD18V、2 Ω 和4 Ω)? 因为在产品说明书上尚不清楚。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     让我检查一下是否可以找到原始数据、将在星期五之前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    根据您的要求、与图片相同、数据如下所示

    2 Ω 负载、0.1W 9.4%、1W 47.8%、10W 83.5%。

    4 Ω 负载、 0.1W 9.8%、1W 48.2%、10W 86.4%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 那么、这是1SPW PBTL 的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为我提供1SPW PBTL 的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     很抱歉、我们可能只列出了数据表中的数据。