This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338813/tas2770-tas2770

器件型号:TAS2770

大家好、

我有一个客户正在使用 TAS2770、但他不想使用 PDM。

有什么更好的地方使用 PDM 引脚- PDMCK 和 PDMD (17和18)?  保持断开状态、或将其接地短路  、或以其他方式使用它?

提前感谢、

艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:  

    这些引脚可以保持悬空。 默认情况下、两个 PDM 引脚均为数字输入引脚、可以在未使用时保持悬空。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我已将您的答案传达给客户、但他担心 在  CMOS 数字电路中、不连接输入引脚可能会导致瞬变。

    在第四页的表5-1中、PDMCK 引脚有 IO 说明。  此外、这两个引脚都与 i2c 相关联。

    考虑到上述几点、他希望确保这些引脚未连接不会干扰放大器的运行。 情况仍然如此吗?

    此致、

    艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    默认情况下、这两个都将是输入引脚。 在 EVM 上、这些引脚悬空而不会出现问题。 为什么您认为这些引脚与 I2C 相关?

    将它们悬空或 GND 应该是等效的、但为了消除如果器件处于某些未知状态、PDMCLK 在连接到 GND 时尝试驱动高电平的风险、我认为最好将其保持悬空。

    此致、

    亚瑟