This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:该放大器是否有最小环路增益

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3886, LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339145/lm4766-is-there-a-minimum-loop-gain-for-this-amplifier

器件型号:LM4766
主题中讨论的其他器件:LM3886、

我熟悉 LM3886、它具有 Au = 10的最小环路增益要求、可保证稳定

我正在探索位置、以便使用 LM4766设计一个桥接化合物放大器、因此我可以自由 选择 LM4766本身的增益。
该部件是否需要像 LM3886这样的最小环路增益?  LM3886产品说明书中提到了该主题、但我找不到有关该主题的任何内容  
请参阅 LM4766数据表。 我不感兴趣其他部件/解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ 很好

    数据表中的以下内容可为您提供帮助吗?

    它描述的 AV 大于15.5

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是针对 示例中给定的放大器要求计算出的 AV。
    我知道这一点、并且可以计算/设置为任何增益。
    在 LM3886数据表第21页的第二行中、一般要求 Au >10。 由于不稳定原因、不推荐该器件在闭环增益 LES 大于10的情况下运行。
    对 LM4766的需求是否简单? 也就是说、它是单位增益稳定吗? 如果不是、使用的最小 Au 是多少?

    此致

    D.J.维恩德尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiendels。

    如果数据表没有此类表达式、则应没有与 LM3886相同的限制。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然怀疑。 但由于它将是一个比较放大器、因此无论如何我都必须对其进行全面测试。  

    因此、我将构建一个适用于调整/测试的原型。

    感谢您的努力、

    D.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更深入地潜水、  

    https://www.apexanalogue.com/resources/appnotes/an47u.pdf