This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422E-Q1:如何限制输出功率

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339290/tas6422e-q1-how-to-limit-output-power

器件型号:TAS6422E-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新项目中考虑使用 TAS6422E-Q1。

他们想知道如何限制 TAS6422E-Q1的输出功率。

该器件可实现高达75W 的输出功率、但需要将输出功率限制为5W、而稳定的5W 甚至超过5W。

有什么方法可以实现这一点吗? 可以对硬件或软件进行修改。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    限制功率的最简单方法是控制输入信号电平。  可以调节 TAS6422E 上的音量控制、使0dBFS 只能实现5W 的最大输出。  也可以调节模拟增益。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的支持。

    现在、我将与客户讨论此问题、如果我有更多问题、我将进行答复。

    此致、

    蔡斯