This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:如何在 PBTL 配置中设置 BD 模式?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1340146/tas5634-how-to-set-bd-mode-in-pbtl-configuration

器件型号:TAS5634
主题中讨论的其他器件: TAS5548

您好  

如何在 PBTL 配置中设置 BD 模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     这将由输入决定。 如果输入提供了 BD 模式、则随后是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYT

    根据以下描述,您需要输入 BD 调制信号,还选择了相应的模式选择引脚,可实现 BD 模式。

    我假设你使用 tas5548作为上处理器,然后参考下面的寄存器,可能会帮助你设置输入到 tas5634的 tas5548的 BD 输出。

    tas5548数据表。

    塔克

    杰斯